Search
Languages

Bourns 推出聚合物温度保护器(P-TCO)系列产品,充分保护USB-C电缆线且避免受热失控影响

加州河滨市 - 2019年2月27 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了新系列的聚合物温度保护器(P-TCO),其特色在于保护USB-C电缆线避免受破坏性和潜在危险的热失控事件影响。Bourns新型P-TCO系列提供适用于USB 3.2、3.1、3.0和2.0以及其他类型数据/充电电缆线的USB C-C、C-B和C-A连接器配置优化的过温保护解决方案。

USB Type-C连接器能够提供高达100W的功率,具有24个引脚,外形尺寸小于以前的USB连接器设计。虽然其显著的优点为增强的功率特性和能力,但也存在着缺点,增强的功率和极其紧密的引脚间距,两者结合下增加了热失控的潜在安全风险,像是可能由于灰尘或液体进入连接器并导致短路而触发。Bourns新型P-TCO系列则提供精巧和超低电阻热保护的组合,可有效防止以上所述之潜在危险的过热事件。

Bourns P-TCO系列采用表面贴装封装,用于包覆成型的自动装配和低轮廓。新型P-TCO系列充分满足小尺寸规格产品,包括:1210的P-TCO-U系列和1206超精巧的P-TCO-N系列。Bourns的P-TCO系列提供12V的最大工作额定电压和50A的最大工作电流额定值。每个系列都有三种不同的型号可替各种温度的电流组合提供保护。P-TCO系列中使用的超低电阻材料使P-TCO-U和P-TCO-N系列能够实现低至2毫欧姆的初始电阻值和低至14毫欧姆的跳闸后电阻值,从而使组件实现高达4.5 A的载流能力。

Bourns P-TCO-U和P-TCO-N系列的USB-C保护装置以及全系列过热电池保护解决方案将于2019年2月27日至3月1日举行的日本国际二次电池展W4-68号展位亮相。

Bourns P-TCO系列现已上市,符合RoHS标准*且不含卤素**,通过UL和TUV安全认证,并在Bourns厦门的IATF-16949认证工厂生产。有关更详细的产品讯息,请参阅: www.bourns.com/products/circuit-protection/polymeric-thermal-cutoff-devices-(p-tco).

* RoHS指令2002/95 / EC 2003年1月27日,包括附录和RoHS Recast 2011/65 / EU 2011年6月8日。

** Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com