Search
Languages

Bourns 推出三款全新高功率额定型厚膜电阻器系列产品

两款全新电阻器系列专为满足特定恶劣环境的苛刻要求所设计,具耐硫性并符合 AEC-Q200 规范

2020年5月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出三款全新高功率型厚膜电阻器系列。Bourns® CMP/CMP-A 型为抗浪涌组件,其电阻范围从  1 欧姆至 1 兆欧姆,额定功率高达 1.5 瓦。为支持更高功率的设计需求,Bourns® CHP-A 型电阻器系列可提供三倍额定功率,其中一款型号可在 70°C 时提供 3 瓦额定功率,为业界中额定值最高的电阻器产品之一。此外,CMP-A 和 CHP-A 型符合 AEC-Q200 规范,并具有抗硫性,以因应针对能在特定恶劣环境中可靠地运作、更为坚固的组件不断增长的需求。

Bourns® CMP 型为 Bourns® CRM 电阻器系列性能增强的版本,与 CRM 系列产品相比,具有更高的额定功率、工作电压以及脉冲功率处理能力。新型 CMP 系列亦提供较小的 0603 尺寸,可满足当今高度集成、空间受限的设计需求。

Bourns® CHP-A 和 CMP / CMP-A 系列电阻器的电阻范围、高额定功率和出色的脉冲负载特性使其成为各种广泛应用的理想电流感测解决方案,例如消费性电子、工业自动化、电源、LED 照明和通信基站。Bourns 全新电阻器系列可提供四种不同的尺寸-从最小0603(1608公制)到2512(6431公制),为设计人员提供了更多的灵活性。

Bourns 所设计的新型固定式电阻器可在硫含量较高的特定恶劣环境下运作,该系列使用印刷于陶瓷基板上的厚膜组件制造,并根据用于分析暴露于湿硫蒸气的金属涂层孔隙率的ASTM B809-95 方法进行了测试。

Bourns® 全新 CHP-A 和 CMP/CMP-A 厚膜电阻器现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/fixed-resistors/thick-film-chip-resistors

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com