Search
Languages

Bourns 进一步扩展了 Multifuse® 系列 高温额定 PPTC 过电流保护器

全新聚合物 PTC 产品额定温度为 125°C,在 0603 小尺寸的情况下可满足更高电流和电压额定值以及低热降额因子的保护要求

2020年12月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布 Multifuse® 高温额定表面贴装聚合物正温度系数 (PPTC) 自恢复保险丝产品线再度扩展。Bourns® 全新 Multifuse® MF-FSHT 系列是专为工作环境温度较高条件下,提供有效的过流应用保护,同时降低从 85°C 至 125°C温升时产生误触发的风险,这些功能在环境温度时常升高的工业设备、室外安全系统和计算/存储等设备应用中特别有用。

Bourns® 全新 Multifuse® MF-FSHT 系列可在较小的 EIA 0603 尺寸中使用,并进一步扩展了 Bourns 的高温额定聚合物 PTC 产品线,包括径向引线 MF-RHT 系列和表面贴装MF-SMHT、MF-USHT、MF-NSHT 和 MF-PSHT 系列。

Bourns 过电流保护产品线经理 Lee Bourns 表示:「我们最新的 MF-FSHT 系列表面贴装聚合物 PTC 可使设计人员能更自信地在需要长期运行的高温应用中点明强大过流保护的必要性。此外,新型号产品亦可在高温下提供强化的热降额性能,从而使设计人员可以在使用业界最小 SMD 尺寸的同时,受益于在高温下更高的 Ihold和Itrip 额定电流。」

Bourns® 全新聚合物 PTC 型号采用高熔点聚合物材料和碳基导电填料的专有混合物制成,可实现针对在高温环境下所设计的高可靠性过流保护性能。专有的导电聚合物配方还提高了对油、润滑剂和溶剂的抵抗力,这些常见物质在某些工业和运输应用中可能引起不利影响。此外,这些过电流保护器可在最大额定电压 12 V 和最高工作温度 +125°C 下提供从 0.05 A 至 0.16 A 的 Ihold 电流额定值。

Bourns® 全新 Multifuse® MF-FSHT 聚合物 PTC 系列现已上市,符合 RoHS *标准,并由 Bourns IATF 16949 认证的工厂生产。

有关更多 Bourns® Multifuse® 高温额定 PPTC 过电流保护器全产品线的详细信息,请参阅: www.bourns.com/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com