Search
Languages

Bourns推出全新系列高功率、超低欧姆电流检测电阻产品

加州河滨市,2016年5月10日-Bourns-全球知名电子组件领导制造与供货商,推出全新高功率、超低欧姆电流检测电阻-CSS系列产品。此款最新电流测量设备能够帮助电力电子开发商节省能源并且提高其产品设计的性能检测。CSS系列产品拥有低电阻温度系数(TCR),在广泛的温度范围内能够维持运作的精准度并展现长期的稳定性。低阻值水平、低热电动势(EMF)和能够运行于高功率下使其成为各种工业和电力电子应用的理想解决方案,包括电池管理系统、开关电源和马达驱动。

Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,电流检测电阻市场会越来越受欢迎,是因为跟其它技术相比,它们有较高的测量精确性及较低的成本。Bourns推出此款新高功率电流检测电阻,让设计师有更精确的器件用于更高功率的应用,并协助他们监测电阻器两端的电压下降以及转换电流读数,提高电路作业的效率。

Bourns CSS系列提供2个和4个端子的选择,2个端子型号产品则细分三种不同的组件大小,分别为5930, 3920 及 2512。4个端子的器件则允许非常精确的4 Kelvin(K)的电阻测量。它们的金属合金电流检测组件允许低热EMF及20至60℃温度范围内的50 PPM的TCRs。此两种系列选择均提供低至0.5毫欧的电阻值,且客户可以从一系列的低电阻的选项和高达9W功率额定值的产品中做选择。

Bourns将于5月10日至12日在德国纽伦堡的PCIM 2016欧洲大会展示新系列电流检测器,位于7号展馆的#430号展位。除了电流检测电阻外,Bourns也将展示广泛的磁性产品- Multifuse®可恢复式保险司以与门流体过电压保护器。我们广泛的产品阵容提供技术开发人员所需的各种器件,不仅满足今日充满挑战性的电力电子需求,同时也为OEMs提供宝贵的「一站式采购」资源。

产品定价与供应

Bourns®型号CSS2H-5930系列现已上市,并符合RoHS标准。在价格上,型号CSS2H-5930的定价为$0.556美金(以3,000件为订购量)。更多产品规格的信息,请参阅:www.bourns.com/products/resistive-products/current-sense-resistors

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com