Search
Languages

Bourns 满足广泛医疗应用需求的先进传感器和组件于2019美国国际医疗设计与制造展(西部展)隆重登场

加州河滨市 - 2019年1月23美国柏恩Bourns为全球知名电子组件领导制造供货商,将于2019美国国际医疗设计与制造展 西部展(MD&M West 2019)展示其先进的环境传感器和可订制Polymer PTC加热器。

传感器已成为数据收集的关键组件。凭借着数十年为可携式、诊断与实验室分析设备提供电路保护和磁性解决方案的经验,Bourns新型基于微机电系统(MEMS)技术的传感器系列可满足许多医疗市场应用所需的灵敏度、准确度和长期可靠性。

本次展示亮点:

  • 新型传感器产品,提供超低0.15 PSI压力感测功能于必要应用
  • 压力传感器可在高温/恶劣介质中提供卓越的性能
  • 湿度传感器基于创新的电容技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数
  • 展示超低差压力传感器
  • 可订制的Polymer PTC加热器,为独特或复杂几何要求的一次性医疗设备或组件提供低成本解决方案

展会地点:MD&M West,安那翰,加州(Anaheim, CA
展会日期:201925日至7
展位位置:Bourns展位 #948

若欲了解更多关于Bourns组件为医疗设计所提供的技术优势,我们诚挚欢迎您与Bourns的应用专家进行交流。请联系 Annette Keller: +1 707-947-7232, annettekeller1984@gmail.com.

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明: www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com