Search
Languages

Bourns 推出三款全新可高温运作半屏蔽功率电感器

全新功率电感器符合 AEC-Q200 标准,完全满足 EMI 滤波、DC-DC 转换器和电源应用所需高可靠性要求

2022年2月24日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出三款全新半屏蔽功率电感器型号系列扩展该系列产品线。Bourns® SRN3030HASRN4030HA 和SRN5030HA 功率电感器符合 AEC-200 标准,设计具备高电流容量、小尺寸、低损耗、高工作频率和高工作温度,采用的高温等级材料均达到 150 °C 的额定工作温度,并提供 –55 至 +150 °C 的宽工作温度范围。这些特性和功能使 Bourns 最新型功率电感器具备高可靠性,成为消费、工业和电信电子产品中的 EMI 滤波、DC-DC 转换器和电源等电源转换应用的理想解决方案。

相较于非屏蔽选项,应用于电感绕组周边的磁性二氧化硅涂层可增强电感的屏蔽并减少磁场辐射。此外,与类似尺寸的传统铁氧体屏蔽电感器相比,半屏蔽结构有助于降低组件成本。每款系列可提供不同的加热电流额定值,其饱和电流自 5 A 至 10 A。Bourns® SRN3040HA 和 SRN4030HA 系列的电感范围为 1-100 μH,SRN5030HA 的电感范围为 0.47-100 μH。这些紧凑型功率电感器可实现 13 至 33 的高 Q 值,在谐振频率下提供高阻抗并结合低损耗运作。

Bourns® SRN3030HA、SRN4030HA 和 SRN5030HA 功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com