Search
Languages

Bourns 推出 10 款新型号碳化硅肖特基势垒二极管产品

新增型号 650 和 1200V SiC 二极管 BSD 型号,可满足当今交通运输、可再生能源和工业系统的功率密度要求

2023年9月26日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日推出 10 款新型号 650 和 1200 V 碳化硅 (SiC) 肖特基势垒二极管 (SBD) 产品系列。Bourns® SiC SBD 系列本次扩增的 10 款新型号,旨在满足不断增长的交通运输、可再生能源和工业系统中的高功率密度要求。Bourns 新款宽带隙二极管具备满足现今高频率和大电流应用所需的关键特性,包括峰值正向浪涌电流、低正向压降、降低的热阻以及低功耗。这些特性还有助于设计人员开发更小型、更经济高效、更先进的电力电子产品。

这 10 款新型号适用于 DC-DC 和 AC-DC 转换器、开关模式电源 (SMPS)、光伏逆变器、马达驱动器以及其他整流应用,其电流范围为 5-10 A,无需反向恢复电流即可降低电磁干扰 (EMI)。这一特性能够显著降低能量损耗,进一步提高效率、开关性能和可靠性。除了出色的热性能之外,Bourns 的新型 SiC SBD 型号还提供多种正向电压、电流和封装选项,包括 TO220-2、TO247-3、TO252、TO263 和 TO247-2。

Bourns® 10 款新型 SiC SBD 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤**、无铅产品,其环氧灌封胶具有阻燃性,符合 UL 94V-0 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/diodes/silicon-carbide-sic-schottky-barrier-diodes.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com