Search
Languages

Bourns 推出多款方形封装空心电感系列,具备高 Q 值与高自谐振频率,满足高频应用需求

全新空心电感可支持增强信号滤波、高效能量传输与严格电感容差,满足现今高频应用设计挑战

2026年1月29日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 AC3028SQAC5037SQACXX14SQACXX15SQACXX18SQ 系列空心电感。此五大系列产品提供高 Q 值与高自谐振频率 (SRF),并具备严格的电感容差,有助于设计工程师满足持续朝向更小型、更高速与更高密度电子产品的市场需求。这些全新空心电感采用方形封装设计,具备平坦的上下表面,可简化自动化贴装制程并提升机械稳定性,进一步强化组装可靠度。

五款新系列空心电感的 Q 值最高可达 230,电感范围涵盖 5.5 至 82 奈亨利 (nH),非常适合应用于高频电视与收音机接收器、无线电发射器、RF 放大器及调谐电路等设计。此外,Bourns® AC3028SQ、AC5037SQ、ACXX14SQ、ACXX15SQ 与 ACXX18SQ 系列提供 2% 与 5% 的严格容差,直流电阻 (DCR) 范围为 3.4 至 12 毫欧姆 (mΩ),额定电流介于 2.7 至 5.6 A,操作温度范围为 -25 °C 至 +125 °C。

Bourns® AC3028SQ、AC5037SQ、ACXX14SQ、ACXX15SQ 与 ACXX18SQ 系列空心电感现已上市,并符合 RoHS* 规范。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/air-coil-inductors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com