Search
Languages

Bourns 扩展其业界领先的连接器模块产品组合,推出 5A、6A 与 8A 新品

创新设计的连接器模块可满足更高功率传输需求,适用于能源充电、高效能能量传递,以及支持并联负载与多子系统应用。

2026年3月18日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展连接器模块产品组合,新增 5A、6A 及 8A 新产品。Bourns® 75ABF、75ABM76AAF76AAM78ADF78ADM 连接器模块采用独特且先进的设计,为设计人员提供更高电流承载能力与高功率密度的选择。此外,这些产品已通过 50,000 次操作循环测试,并可并排堆栈使用,以提升设计弹性。

透过采用这些最新高电流模块化接点,设计人员可获得多项优势,包括提升高负载应用的电力传输能力、实现电池快速充电,以及提供高效率能量传输能力,从而降低短距离电压降。此外,Bourns® 新推出的 5A、6A 与 8A 模块化接点亦具备良好的扩展性,可支持多个子系统。

Bourns® 75ABF、75ABM、76AAF、76AAM、78ADF 和 78ADM 连接器模块现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/connectors/modular-contacts

*指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com