Search
Languages

Bourns ergänzt seine Trimpot-Produktlinie durch hoch zuverlässige rotatorische Positionssensoren mit langer Lebensdauer

RIVERSIDE, Kalif., 9.September 2008 Bourns, Inc., ein fÜhrender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die EinfÜhrung eines neuen rotatorischen 12-mm-Positionssensors bekannt gegeben. Der kleine und hoch zuverlässige neue staubdichte rotatorische Sensor mit der Modellbezeichnung 3382 bietet mit 1 Million Rotationszyklen und Schutzart IP40 eine lange Lebensdauer. Das Bourns Modell 3382 ist die neueste Ergänzung der Trimpot-Produktlinie des Unternehmens. Es eignet sich fÜr eine Vielzahl von Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen, bei denen hohe Qualität und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Dazu gehören Navigationssysteme, elektrisch verstellbare Fahrzeugsitze und -spiegel, tragbare elektronische Geräte, Digitalkameras, IndustrieausrÜstungen und Steuerungen, Robotersysteme und Heimanwendungen, wie beispielsweise mechanische Schaltfeldsysteme, Haushaltsgeräte und Systeme zur Steuerung der Innenraumtemperatur.

"Der neue rotatorische Positionssensor von Bourns bietet im Vergleich zu herkömmlichen Bedienfeldelementen eine wirtschaftlichere und zuverlässigere Lösung fÜr eine Vielzahl von Anwendungen", sagte Emill Melliz, Leiter Trimpot-Produktlinie bei Bourns. "Mit der flachen Auslegung, dem einfachen und eleganten Design erhalten unsere Kunden eine größere Entwicklungsflexibilität, die von Bourns noch um neue Konfigurationen und Optionen ergänzt wird, die in naher Zukunft erhältlich sein werden."

Der rotatorische Positionssensor, Modell 3382, von Bourns ist schaftlos und oberflächenmontierbar ausgelegt und zeichnet sich durch Überragende Leistungskenndaten aus, wie beispielsweise einen fÜr diese kompakte Bauart weiten Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +120 °C) und eine hohe unabhängige Linearität (+2 %). Dieser Sensor eignet sich fÜr Anwendungen, die häufig eingestellt werden mÜssen, wenn es erforderlich ist, einen variablen Output, wie beispielsweise die Frequenz, die Drehzahl, den Kontrast, die Intensität der Helligkeit oder die Lautstärkeregelung zu steuern. Das Design ist außerdem eine gute Lösung fÜr Anwendungen, bei denen vom entsprechenden Ausgangssignal des Sensors ein mechanischer Winkelversatz gemessen wird. 

Preise und VerfÜgbarkeit
Der staubdichte rotatorische 12-mm-Sensor, Bourns Modell 3382, ist ab sofort in Produktionsmengen erhältlich. Die Referenzpreisspanne des Bourns Modells 3382, liegt zwischen USD 1,10 und USD 1,20 bei einer Abnahme von 1.000 StÜck Über die Vertriebshändler.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
David Scofield
Bourns, Inc.
(951) 781-5054
david.scofield@bourns.com