Search
Languages

Bourns 推出具高耐热性全新厚膜电阻系列, 采用紧凑型 TO-227 封装

PF2270 系列功率厚膜电阻具备优异的功率耗散能力与热效率, 适用于马达驱动器、电源转换以及电池储能系统

2025年7月1日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新厚膜电阻系列,具备高耐热特性并采用紧凑型 TO-227 封装。Bourns® Riedon™ PF2270 系列功率厚膜电阻采用厚膜技术设计,具备卓越的功率耗散能力与优异的脉冲处理性能,搭配散热片时可承受高达 300 瓦的功率耗散。其低电感设计与高功率处理能力,使该系列特别适用于工业马达驱动器、电源转换、电池储能系统及其他高效能电子应用。

此系列电阻不仅具备先进的 TO-227 封装设计,最高可在 +175 °C 的工作温度下运行,亦提供宽广的电阻值范围,从 100 毫奥姆 (mΩ) 至 100 千奥姆 (KΩ),并有 1% 与 5% 的电阻容差选项。这些特性使其在限流、电流精密测量以及电容放电等应用中表现出色,为高功率密度与高可靠性需求的应用提供理想解决方案。

Bourns® Riedon™ PF2270 功率厚膜电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com