Search
Languages

Bourns、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」にて BMSおよびOBC向け先進ソリューションを展示 EVの高効率化と安全性向上を支援

カリフォルニア州リバーサイド 2026年5月20日 - 電子部品(受動部品、回路保護部品、センサ等)のリーディングメーカーであるBourns, Inc.(米国カリフォルニア州リバーサイド)は、2026年5月27日(水)から29日(金)までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA(Automotive Engineering Exposition)」に出展します(ブース番号:521)。

本展示では、電気自動車(EV)の基幹システムであるバッテリーマネジメントシステム(BMS)およびオンボードチャージャー(OBC)の2分野に焦点を当て、電源管理と保護技術における最新ソリューションを提案します。

Bourns のカスタム磁気部品技術も展示され、OEM の性能およびパッケージ要件に対応するために開発された、用途別インダクターおよびトランスが紹介されます。

主な展示ハイライト
  • BMS向け磁気ソリューション — 高効率なDC-DC電力変換、高精度な電流検出、および優れたEMC特性を兼ね備えた磁気部品を展示。安定したバッテリー管理システムの構築を支援します。
  • OBC向けフィルタリング・保護ソリューション — 車載充電システムの厳しい電気要件(高電圧・大電流)に対応するフィルタ部品および回路保護デバイスを提供し、システムの信頼性向上に貢献します。
  • カスタム磁気部品(インダクタ・トランス)— 車載充電システムの厳しい電気要件(高電圧・大電流)に対応するフィルタ部品および回路保護デバイスを提供し、システムの信頼性向上に貢献します。
  • 回路保護技術 — EVパワートレインおよび充電インフラにおける安全性を強化する最新技術を披露します。
開催概要
名称: 人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA
会場: パシフィコ横浜 展示ホール
会期: 2026年5月27日(水)~29日(金)
時間: 10:00~17:00
Bournsブース番号: #521
事前登録受付: 人とくるまのテクノロジー展 2026
Bourns 展示会 : Bourns 展示会


Bournsは、設計エンジニアおよび業界関係者の皆様のご来場を心よりお待ちしております。最新技術の紹介とともに、次世代EV市場における課題解決に向けた具体的なソリューションをご提案いたします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

メディアエージェンシー窓口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
弊社窓口:
Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc.
886-2-2562-4117 #138
Josephine.chen@bourns.com