Search
Languages

ボーンズ、小型TO-247パッケージを採用した、 堅牢・高パワーの厚膜抵抗シリーズを発表

ボーンズのRiedon™ PF2472シリーズパワー抵抗器は、優れた熱効率と高出力性能を実現し、ヒートシンク使用時で最大100Wの電力、さらに最大700Vの動作電圧に対応します。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年7月30日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品のメーカーであり、サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、Riedon™ PF2472 シリーズパワー抵抗器を発表しました。コンパクトなTO-247パッケージに収められた本シリーズは、堅牢で高出力厚膜抵抗器ファミリーであり、ヒートシンク使用時で最大100Wの電力、最大700Vの動作電圧を実現し、優れた熱効率と高電力性能を提供します。厚膜抵抗体を採用し、高信頼性かつコンパクトでコスト効率に優れたソリューションを提供します。産業用モータードライブ、電力変換、バッテリーエネルギー貯蔵システム等における、電流制限、電流測定、スナバ回路、およびコンデンサ放電機能等に最適です。

ボーンズのRiedon™ PF2472シリーズは、超低インダクタンス(50nH未満)と優れたパルス耐性を備え、広範な抵抗範囲(0.1Ω~20kΩ)で±1%の高精度な抵抗値公差を実現しています。特に小型高出力の電子機器において重要な、省スペースパッケージで優れた許容損失特性と高熱耐性を提供します。

ボーンズのRiedon™ PF2472シリーズパワー抵抗器は、現在、ボーンズの正規販売代理店を通じて入手可能です。本シリーズはRoHS*準拠です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/resistors/high-power-resistors

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf