Search
Languages

ボーンズ、コンパクトなフォームファクターで優れた放熱性能を実現するサーマルジャンパーチップシリーズを発表

Bourns® BTJシリーズのサーマルジャンパーは、高い熱伝導性と絶縁特性により、システム部品を保護し、その寿命を延ばします。

カリフォルニア州リバーサイド 2025年12月18日 - 各種受動部品、回路保護部品、センシング素子などの電子部品 の主要メーカー兼サプライヤであるボーンズ(Bourns, Inc.)は本日、コンパクトなフォームファクターで効果的な放熱を実現する BTJシリーズサーマルジャンパーチップを発表しました。これらのユニークなデバイスは、高い熱伝導性と絶縁特性を兼ね備えており、システム部品を保護し、その寿命を延ばすのに貢献します。サーマルジャンパーチップは熱を迅速に拡散し、かつ電気を通さないため、システム動作に影響を与えることはありません。

SMDパッケージで提供されるボーンズの新しいサーマルジャンパーチップは、電源装置、コンバータ、RFおよびGaNアンプを含む、さまざまなモバイル機器や電子機器に最適な放熱ソリューションを提供します。さらに、先進的な設計によりチップの絶縁特性を活用し、発熱素子と温度検出素子の間の空間を充填することで、高精度な温度検知を可能にします。これらの特長は、主要部品の温度上昇を低減し、システムレベルでの信頼性向上にも寄与します。

ボーンズのBTJシリーズサーマルジャンパーチップは現在販売中で、RoHS*準拠およびハロゲンフリー**です。より詳細な製品情報については、下記リンク先をご覧ください。bourns.com/ja/products/thermal-solutions/thermal-dissipation-devices

*RoHS指令 2015/863(2015年3月31日)および附属書に準拠。

**(a)臭素(Br)含有量が900ppm以下、(b)塩素(Cl)含有量が900ppm以下、(c)臭素(Br)と塩素(Cl)の合計含有量が1500ppm以下の場合、Bournsでは当該製品を「ハロゲンフリー」と見なします。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.)は、パワーエレクトロニクス、抵抗素子、回路保護部品、およびセンシングソリューションを提供する株式非公開メーカーです。1947年に設立され、米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を構え、グローバルな設計・製造・販売ネットワークを通じて、自動車、産業、民生、通信、医療†、オーディオ市場にサービスを提供しています。企業情報および製品情報の詳細は、www.bourns.comをご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf